This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:OPA4171稳定性问题

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4171, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300027/opa4171-opa4171-stability-issues

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件: OPA4991

尊敬的专家:

您能否帮助确认、当负载为100+10nF 时、OPA4171是否可以稳定工作?  我在图6-13中没有看到相应的工作状态。

此外、您能介绍一下如何判断运算放大器的稳定性吗? 最好通过 Tina 仿真来解释、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    这些图显示过冲随着容性负载的增加而增加、大约为皮法拉级、而原理图中的容性负载为纳法级、该值更大、可能会导致稳定性问题。 我怀疑您的配置会在其输出上遇到振荡。   

    我在此电路上运行了 TINA 稳定性测试、发现其相位裕度(PM)超出了稳定系统的预期 PM 范围(45度到90度)。 要使电路保持稳定、可以降低 容性负载值。 我使用 TINA TI 生成一个输出响应曲线、该曲线提供了有关 PM 的更多详细信息。 您可以通过以下方式执行此操作:

    • 正在加载此 tsc 文件。 它已经具有交流分析配置:

     e2e.ti.com/.../OPA171sim.TSC   

    • 输入 Ctrl+Alt+A
    • 它应该会生成 AolB 曲线和 A/B 曲线、
    • 右键点击 AolB 曲线并选择 PM。  

           

    我看到您在输出端有一个隔离电阻器、Riso=100 Ω 与 Clock=10nF 相互作用。 有一种方法可以优化输出配置以稳定您的电路、您可以在此处观看相关方法: https://www.ti.com/video/4080320453001。  

    下面的视频向您展示了如何进行交流分析:https://www.ti.com/video/4080288067001 

    此致、

    Ore.

    希望我能够提供帮助!

    此致、

    矿石   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复、这非常有用,我们是否对 OPa4171或 OPA4991的有限计数有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:  

    您能否解释一下您所说的"有限盘点"在库存方面是什么意思?   客户需要多少 OPA4171AQPWRQ1?

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    抱歉输入错误。 我想问的是如何确认最大输出负载电容。 当我将电容调整为200p 时、相位裕度约为44、这是否意味着最大电容为200p?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    PM 接近零的10nF 初始容性负载不利于系统稳定、而产生44度 PM 的较低容性负载 接近于实现系统稳定、但建议的范围是45度至90度。 您必须实施视频中的 Riso 计算、以获得 Riso 和 Cap 负载的最佳值。

    请确认您在应用中驱动的电容负载值、以便此视频可指导您实现稳定的系统。

    此致、

    Ore.