尊敬的 TI 专家和专家:
我们有一个具有 GND 基准输出配置的功能故障 INA240、下面我想检查它是如何损坏的。
对于正常器件、通电时、输出引脚和 GND 之间的阻抗 约为 DMM 测得的0 Ω。 当差分输入约为0.6mV 时、输出电压约为33mV。
对于发生故障的器件、 DMM 测得输出引脚和 GND 之间的阻抗约为40 Ω。 无论其输入是什么、其输出电压都固定在-0.4mV。
不加电时、这两种情况的输出和 GND 之间的阻抗是相同的、约为370千欧。
希望您可以提供一些关于如何解决这个问题的说明。 顺便说一下、我们如何理解正常情况下输出和 GND 之间的阻抗约为0欧姆?
谢谢。
远辰市