This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:有关输出引脚到 GND 阻抗的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295370/ina240-question-on-impedance-of-output-pin-to-gnd

器件型号:INA240

尊敬的 TI 专家和专家:

 我们有一个具有 GND 基准输出配置的功能故障 INA240、下面我想检查它是如何损坏的。  

对于正常器件、通电时、输出引脚和 GND 之间的阻抗 约为 DMM 测得的0 Ω。 当差分输入约为0.6mV 时、输出电压约为33mV。

对于发生故障的器件、  DMM 测得输出引脚和 GND 之间的阻抗约为40 Ω。 无论其输入是什么、其输出电压都固定在-0.4mV。

不加电时、这两种情况的输出和 GND 之间的阻抗是相同的、约为370千欧。

希望您可以提供一些关于如何解决这个问题的说明。 顺便说一下、我们如何理解正常情况下输出和 GND 之间的阻抗约为0欧姆?

谢谢。

远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    很遗憾听到这个消息。

    我不确定这是输出引脚问题。 输入引脚之一可能损坏。 尝试测量 IN+和 IN-引脚处的接地电阻(相对于器件 GND 引脚)、并比较正常器件和有故障器件。 如果可能、您可能希望从 PCB 上断开分流电阻器或移除 INA240以更好地测量电阻、但 我建议首先执行以下步骤:

    1.请提供示意图。

    2.尝试测量输入电流(IN+和 IN-引脚上的输入偏置)并测量流入 VS 引脚的电源电流。 您可以尝试断开这些布线并将一个10Ω 插入到与引脚串联的100Ω 中、然后测量压降、以获得这些输入电流的适当测量值。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的答复。

    请查看如下相关电路:

    在上电时测量了 INA 240的 IN+和 IN-处的接地阻抗都等于0欧姆左右、正常的 INA240电路也是如此。

    并且这种故障器件是在几天没有通电(小于60°C)的情况下进行热老化测试后发现的、并且器件外壳上有一些熔化迹线、在测试之前、电路行为和元件外壳是正常的。 我们在单个板上有四个 IN240、只有一个正好是这样的。 我们相信这是一个小概率事件。

    基于我们只有一个故障 INA240组件如 far 这样的事实,我们在这里的实际目的只是一个合理的分析的可能的原因的损坏,或我们应该如何执行任何正确的故障分析,如您的专家会建议。

    我们尚未完成您建议测量的电流。 到目前为止、我们使用了红外温度计来检查、与附近其他正常的 IN240相比、该异常 INA240组件显然没有多余的热量。 首先、我们是否应该问、与 INA240的正常情况相比、电源电流是否异常、我们可以得出什么结论? 如果它是完全一样的(或近似的),那么我们下一步应该做什么?

    最后、对于我们应该为电路采取的任何预防措施、还有什么建议吗?

    谢谢。

    远辰市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuanchen:

    正常工作器件的通电 IN+和 IN-电阻对地有多大? 测量这些电阻时、您务必要确保从 PCB 上移除器件、因为您可能会测量另一个并联电阻。

    接地的0欧姆输入电阻不是器件应显示的电阻。 如果在输入引脚与 PCB 断开连接时该值仍然存在、 则这表示器件内部对地短路、很可能是器件 ESD 单元中发生短路。

    哪些迹线融化。 这似乎是应该调查的。

    除此之外、请尝试在 IB 上电时测量 IN+和 IN-输入偏置电流(分别为 PCB+和 IB)和/或从 PCB 焊盘上提起 IN+和 IN-输入引脚、并测量输入电阻。

    此后、尝试测量电源电流。

    器件内部损坏发生内部短路时、不必灌入大量电流即可产生明显的热量。

    测量这些输入电流将有助于我们指示可能造成损坏的位置。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen:

    由于没有收到您的回复、我会将此主题标记为已解决;但是、如果问题未解决、请立即在此处发帖、以便我们可以继续调查。

    此致、

    彼得