This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034:持续比较器抖动

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299040/tlv9034-persistent-comparator-chatter

器件型号:TLV9034

您好!

我正在使用 TLV9034PWR 比较器、因此在消除输出抖动方面面临很大的困难。 我已遵循数据表第8.1.2.1节中针对具有迟滞的反相比较器提出的建议、但无法在差分信号接近零时完全消除抖动。 以下是系统特性列表:

- V+=5V 并且 V-=0V

-我仅使用四个可用比较器中的一个。 未使用的输入和输出按照数据表的建议进行处理。

-同相端子是一个恒定的基准电压,需要校准。 我需要 使基准电 压尽可能接近5V。

反向端子是输入信号。

-我已经实现了具有80mV 滞后的反向比较器。 我只关心输出从低电平切换到高电平、因此当输入从上变为低于基准时、我选择了所需的开关电压、即磁滞传递曲线上的较低跳变电压、而不是矩形的中心(请参阅图8-2)。

-在将输入初始化为5V 后,基准更新为4.75V ,输出 为0V。 当将输入设置为比基准高几 mV 并降低到基准时、输出看起来像是一个占空比为50%且在所有转换中振铃的方波。 我的理解和意图是、输出仍应恰好为0V、直到越过基准电压、在该点它恰好跳至5V。 我认为、尽管我添加了迟滞、但我看到的是抖动。

-我无法承受过滤比较器 I/O 引脚的费用,因为这将在一个安全关键应用中的成本。 此外、 为了保证最快的速度、我需要将基准电压(同相端子输入)保持在4.9V 的水平。 同样、我倾向于减小迟滞量。

我可以做些什么来完全消除抖动? 比较器输出会驱动 NMOS 和单独的栅极驱动器、但无论是否加载、都存在抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 请包含有关您的5V 基准以及如何通过 Clemens 请求的原理图生成该基准的信息。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、原理图如下所示:

    VDD 是由电源生成的5V 基准电压。

    此原理图显示了空载输出。 我希望在我加载之前确保空载比较器能够正常工作。

    比较器开关基准和迟滞属性由同相端子和 R5上的电位器 R3和 R4决定。 一旦这个基准最初由手工设定、可被认为在所有时间内都是恒定的。

    系统的输入信号由 R1和电位器 R2决定、在0至50兆欧之间变化。 R2由四个串联的10兆欧电阻器和五个串联的2兆欧电位计组成;每个元件可通过翻转滑动开关进行短路、从而 有效形成一个50兆欧电位器。

    所有使用的电位器都通过转动螺钉机构来提供可变电阻。  

    在这种情况下、比较器的功能是 根据 R2驱动晶体管、将其电阻减小 到并超过待确定的特定值。 当输出需要复位到0V 时、使用另一个滑动开关将 R2完全从电路中移除、以便为反相输入提供5V 电压。

    在原始 POST 中提供的示例中、80mV 迟滞由 R3=16.8k Ω 和 R4=506.024k Ω 提供、因此跳闸电压为4.84V 和4.76V。 这意味着、当该反相比较器的输出较低时、将 R2的电阻降至小于20兆欧姆应该会导致输出切换为高电平。 根据设计、R2上的预期开关电阻 对应于 迟滞传递曲线的较低开关电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰

    感谢您提供更多信息。  您刚才提到的一些非常大的电位器值让我有点担心、而且听起来好像只是模拟电路板试验或手动给电路接线。  如果是、这对于尝试运行评估会有问题。  这个器件的输出转换非常快、如果不采用合适的布局技术的话、会导致自身毛刺脉冲。  如果您尝试在使用这些大电位计的反相输入端添加旁路电容器、可能会有所帮助。  抱歉、真的很难帮您解决您遇到的问题。  从概念上讲、您的每件事情都是正确的、但我担心您的电路的构造可能是问题的根源。

    卡盘