This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324B:在开环应用中将输入引脚驱动到超出电源轨的

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324B, LM339B, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301765/lm324b-driving-the-input-pins-beyond-the-power-rails-in-open-loop

器件型号:LM324B
主题中讨论的其他器件: LM339BLM393B

我正在对此由另一家公司设计的电路进行故障排除。

LM324B 由3.3V 电源供电。

在源阻抗较低的情况下、输入电压应在9-36V 之间指定。

输出基本上应为输入电压的"削波"版本、受 LM324B 电压轨的限制。 在没有反馈的情况下、它应该本质上是一个数字输出、即高电平/低电平。

只有大约10/20的此类电路通过 PCB 生产运行、而电路板上的所有其他功能则正常运行。 我不会期望这么多故障与组装相关。

我的预期是、输入电压远远超出电源轨会损坏 LM324B。

查看数据表(第5.1节、第3行)、可以看到输入引脚上的绝对最大输入电压为-0.3到40V。

但并未说明这是否取决于电源轨。 因此,我不得不假设这不是。 从这个角度来看、这意味着不存在设计问题。

当输入电压高于1.3V 时、我们超过了建议的共模电压范围、如下所示。

这是问题吗?

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许存在这些电压、因此器件不会损坏。

    建议的工作条件不允许执行此操作、因此不能保证其正常工作。 有关该芯片的详细信息、请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节;总结而言、您看到的预期随机输出。

    在这种情况下、比较器 LM393B/LM339B 具有稍微明确的行为;请参阅 LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南的第2.8节

    但正确的方法是将输入电压分为有效的共模范围、或使用允许输入电压高于电源电压的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、超过1.3V 会产生问题。  使固定输入为1.3V 或更低。 将移动输入缩放到所需的开关位置(引脚3 =引脚2)。  避免输入低于接地。 输入电压调节器还有助于防止 ESD/EOS。 输入端不应直接连接到低阻抗源或外部连接器。