请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA700 主题中讨论的其他器件:SysConfig、
我的客户遇到 DIETEMP 寄存器的无效读数问题。 结果约为0x0C00 (-128°C)。 其他寄存器、例如当前读数、都工作正常、所以我可以排除 μ I²C 设置存在的问题。 仔细检查地址(0x06)和 ADC_CONFIG 设置(设置为连续温度测量)。 我们应该探讨什么想法? 该软件在我的客户现场运行、我正在等待 EVM 尝试重复测试。
谢谢!