This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:迟滞

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA301, INA302, INA303, INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300468/ina301-hysteresis

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA302INA303INA234、INA181

您好!

我对 INA301的迟滞有疑问。 设计规格的步骤、我想使用 Vlimit 为50mV 的 A3基准。 然而、数据表显示其迟滞为100mV、这是否意味着一旦激活、警报信号就不会再次被停用?

如果可以、它是否可以成为一种 停用迟滞的方法?
在最小的差异下、迟滞可能无法正常工作?

我没有看到 Vlimit 的最小值、但如果 Vlimit<100mV 时没有可停用输出的位置、我认为某些地方应该提到这个问题。

提前感谢您、此致。

Egoitz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Egoitz、

    无法停用或减少迟滞。

    VLIMIT 为50mV 的 INA301不是推荐的应用、这不仅是因为它 VLIMIT 接近绝对迟滞、而且因为50mV 时的 Vout 接近30mV 摆幅至接地的规格。 这意味着、根据器件规格、30mV 至50mV 的 Vout 不会准确地呈线性变化。

    这通常不是问题、因为 将 Vout 提高到 VLIMIT > 1V 将有利于系统的信噪比和精度性能。

    其他器件选项包括:

    1. INA302/INA303、其中包含一个基准引脚、用于对输出电压和比较器输入电平进行偏置、因此不会使输出电压饱和至接地。

    2.数字功率监控器(例如 INA234、可编程设定警报以在输入电压大于 Vlimit 时激活)

    3.具有电流检测放大器电路(例如 INA181或 INA296)和外部比较器的分立式 INA302解决方案。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复。 可惜的是、这件事的迟滞性...不过、我有新的问题:
    1.考虑到我不会使用输出、因此 RL 将为"无限"、而且我有一个30mV 到50mV 的小裕量、摆幅会是个问题吗?
    2.如果我放置2个电阻来设置 Vlimit、其中一个与 ALERT 引脚命令的 MOSFET 处于并行状态、该怎么办? 当激活警报信号时、它将增大限值、因此仅降低必要的差值、它将被禁用。 是个不错的选择吗?

    有了如上所示的电路(其中报警与光耦合器相连)、停用报警的 VLIMIT 将为50mV、但激活后、VLIMIT 将升压到140mV、因此对于停用、将通过 将放大器的输出从40mV 降低到40mV 来禁用。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Egoitz、

    1.从技术角度而言、您可能希望 RL (OUT 引脚到 GND 引脚的电阻器)小于10kΩ、从而获得更好的接地摆幅性能。 数据表在10kΩ 上测试了该规格、但您可以将其降至低至2kΩ。 只要有效输出电流不超过 VS 轨的任何允许系统功率耗散即可。

    可实现50mV 的限值水平、但请记住、器件的6 Σ 输入失调电压(±125µV μ V)可能会对50mV 输出信号造成高达5%的误差。

    2.这个想法当然是一个取决于系统要求的可能的解决方案。 根据您驱动复位引脚的方式、主机处理器(或任何正在感应 ALERT 引脚的器件)都需要能够捕获短边沿。  我还会尝试使用其他替代方法进行实验、例如在 ALERT 变为低电平时使用强上拉电阻将限制上拉至 VS 引脚。 这样、您就可以消除限值运行期间 FET 必须开启的限制可变性。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的帮助!

    此致。

    Egoitz.