This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:输入信号的额定值

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296949/tlv9302-rating-for-the-input-signal

器件型号:TLV9302

大家好、

信号输入引脚的最大额定值相对于电源电压进行指定。
如果在没有电源的情况下施加输入电压、会发生什么情况?

我了解到有一个能够高达 -10mA 的钳位二极管。 因此、如果有限制电阻器、则输入电流可保证小于10mA、客户能够超过 (V+)+ 0.5吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电后、去耦电容器会放电、因此可以假定电源为零。

    该器件不会因有限电流而损坏。 但是、电流将流入电源、并且可能会为与其连接的任何器件部分加电。 一般而言、您应该使用具有关断功能和可过压输入的运算放大器、或添加开关以断开输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持。

    但电流将流入电源,并可能部分启动与其连接的任何设备。

    因此、换句话说、即使器件已通电、器件也可能输出确实如此、对吧?

    或者输出是否保证为0V?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源低于建议的最小值时、什么都不能保证。