This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:LMH6642MF/NOPB

Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA863
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302099/lmh6642-lmh6642mf-nopb

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件:OPA863

您好!

LMH6642MF/NOPB 几乎用于我们的所有产品。  运算放大器用于恒流电路中、其中输出驱动低侧 MOSFET。

经销商说该器件是"最晚可采购期限"、而 TI 网站说该器件"正在供货"、正确吗?

我们以 LMH6642QMF/ NOPB 作为替代方案、但建议的最大电源轨为10.8V、但我们的所有设计都使用12V 电源。  我们希望了解使用  LMH6642QMF/ NOPB 之后会产生的影响。

我们还将寻找 OPA863DBVR 作为另一种替代方案。  我们想了解该器件和 LMH6642MF 之间的区别、以了解它是否适合我们的应用。

祝你一切顺利。

尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitish、OPA863看起来像一个良好的交叉产品、具有仅低得多的线性输出电流、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    目前我们没有计划中止提供 LMH6642MF/NOPB、以便仍可从分销商处订购。 需要注意的两点:该器件的铅版本即将停产(LMH6642MF)、但我们仍将提供您在大多数产品中提到的无铅版本。 此外、我们将不再提供管装包装选项、因此如果选择此选项、您可能会看到"最晚可采购期限"状态。 我们将使用卷带包装。

    正如 Michael 提到的、除了具有较低的线性输出电流外、OPA863还具有可替代器件的替代产品、即 OPA863、具有更优的性能规格。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢回来。  

    您能否解释一下  在12V 电源下使用 LMH6642QMF/NOPB 的影响。   

    祝你一切顺利

    尼希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    数据表的电源电压的绝对最大额定值为13.5V。 绝对最大额定值表示限值、超过这些限值可能会对器件造成损坏。 运行额定值表示旨在让器件正常工作但无法确保器件具体性能的条件。

    因此、器件将在12V 电源下正常运行、但无法确保特定性能。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

    很高兴我能提供帮助。 如果您有任何其他问题、请通过回复此帖子或创建新帖子来联系、如果问题与其他主题相关、请随时联系。

    谢谢。

    尼克