This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:增益= 1的同相输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4990, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302356/opa4990-non-inverting-output-with-gain-1

器件型号:OPA4990
主题中讨论的其他器件: OPA4991

大家好、

OPA4990或 OPA4991是否支持 增益= 1的同相输出? 我之所以提出这个问题、是因为数据表中没有关于单位增益稳定性的说明。

在 PSpice 中都可以。 我想确认一下。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解补偿运算放大器被标记为解补偿。

    图6-11表示它们在 G=1时是稳定的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:  

    除了 Clemens 的注释外、您还可以从电气特性表和图6-10中看到 、该器件 在单位增益配置下是稳定的。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利