This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227-OPA30 EP:仿真与数据表之间开环增益图的不一致性

Guru**** 2508345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991, OPA2227, TLC2272A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301522/opa2227-ep-incoherence-in-open-loop-gain-graph-between-simulation-and-datasheet

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:OPA2227、OPA2991、 TLC2272A

您好!

我将就使用 OPA2227 和 OPA2991的 LTSPICE 测量开环增益和相位一事与您联系。 我在仿真中获得的结果与数据表结果不完全匹配、

我将使用 LTspice 通过 TI 给出的"大电感器/大电容器"方法来测量此参数、演示 文稿如下:运算放大器稳定性相补角演示

以下是仿真电路:

 

仿真电路

以下是  两种运算放大器的开环增益仿真与数据表图表的结果:

        

OPA2991开环增益与相位仿真和数据表间的关系

                                   

OPA2227开环增益与相位仿真和数据表间的关系

如上所示、两个仿真结果与数据表结果很接近、但在 OPA2227中、相位发生180°漂移、但我认为在开环增益前面应该有一个负号 (由 v (out)表示)以获取数据表中给出的相位。 以下 开环系统原理图已证明这一点:

这个负号将为 OPA2227提供正确的相位、但如果我在 OPA2991中加上这个负号、它将提供错误的相位。 这意味着 Y 轴代表 OPA2227中的相移 、似乎代表 OPA2991数据表中的相位裕度...

因此、我想了解为什么与数据表相比相位存在这些差异。

提前感谢 您的答复

阿拉桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alassane,

    这两个图形是相同的、它们之间的唯一区别是数据表显示了相移、而仿真显示了相位裕度。   相位裕度[deg]= 180 -相移 [deg]

    如下图所示、如果低频(或 DC)的相位从0度开始、则为相移-请参阅下面的。

    如果低频相位(或直流)显示180度、则图形显示相位裕度-请参阅下面的。  

    因此、如果考虑相位裕度=180相移、则在 G=1 (0dB)的两种情况下、我们都得到大约45度的相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢回答、但 我更关注使用 OPA2227和 OPA2991获得的开环曲线在相位方面的差异。

    这种差异来自哪里? OPA2991数据表中重新给出的是相位裕度还是相移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alassane:

    要回答您的问题、OPA2991 AOL 与频率之间的关系图显示了相位裕度还是相移、您只需要检查低频时的相位。 由于 低频时的相位显示为180度、这意味着该图显示了相位裕度-见下文。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的回答。

    数据表为什么没有直接说明 Y 轴对应于相位裕度?

    对于不习惯运算放大器的人来说、猜一个数据表中显示的是相移、而另一个数据表中显示的是相位裕度、同时显示了相位裕度、这可能会非常令人困惑、也不会很简单。 "相位裕度"在 TLC2272A 数据表(TLC2272数据表 )中有明确的提及:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有一个很好的想法、即我们的系统团队应该始终正确地标记坐标轴。 同时、请记住、如果低频相位显示为零、则必须为相移;当低频相位显示为180度时、则必须为相位裕度。