This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:单电源情况下的负输入信号

Guru**** 2750135 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301960/opa991-q1-negative-input-signal-in-single-supply-situation

器件型号:OPA991-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA991TINA-TI

您好的专家

我在 我们的产品说明书中看到了输入电压范围规格-最小输入电压为(V-)-0.1V。 如果 OPA991用于 单电源情况、例如(V-)为0V、则为 GND。  

这种情况下、能否用 反相放大器电路放大 负输入信号(-0.1V~0V)、输出正信号?  没有输出精度要求。

您能否模拟这种情况并分享您的评论?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    OPA991可在反相运算放大器配置下工作、以提供正输出。 我附加了一个简单的 TINA-TI 仿真来对此进行演示。 该配置的增益为-1.8 (-RF/Rin)、其输出摆动到接近5V 电源轨、并且我在同相端子上添加了一个直流电源来补偿输入端子上的 Vos。  

    e2e.ti.com/.../6404.OPA2991_5F00_InvCfg.TSC

    加载此.tsc 文件。 输入 Ctrl+alt+t 以获取该瞬态响应。  

    此致、

    Ore.

    免责声明:TI 不负责客户设计、所有设计决策均由客户决定。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    谢谢!