This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV832:插入替代

Guru**** 2990290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV852, LMV862, TLV9062, OPA2310, LMV832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301656/lmv832-drop-in-alternates

器件型号:LMV832
主题中讨论的其他器件:TLV9062、 OPA2310、LMV852、LMV862、

大家好、您可能会注意到我大约2年前在 LMV832上发表的另一个帖子。 我发现 OPA2310和 TLV9062在替代产品中下降了-在压摆率方面稍微做了一些调整、电流消耗只是我的优先值。 从技术上讲、如果您想升级到电流消耗稍高的器件、LMV852/LMV862就可以用于提供关断功能、节省电池... 但唉,不是一个"滴入"。  

AN-1867是性能出色的平台。 并仔细阅读 snia817。

好吧,圣诞快乐和其他节日问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    您似乎已经知道答案了。 还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以!  其中一个应用手册中讨论的 EMIRR 评估板-我可以订购它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    不、我不认为这是可能的。 我看不到任何关于这件事被出售的记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以通过描述或提供 TI 已用于表征上述器件的硬件(最好是可重现的 PCB)链接来帮助我们的社区? 通过另一种方式提出问题时、我们希望获得可以在其中重现性能指标的平台的现成资源。 例如、我们看到此类用于稳压器的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Roger、  

    本应用手册介绍了我们如何对运算放大器进行现代测试:运算放大器 的 EMI 抑制比(以 OPA333和 OPA333-Q1为例)

    图10显示了电路配置、可使用 DIY 放大器板 来构建缓冲器(增益为1个电路板)。 它们采用多种封装的单通道和双通道:  

    DIYAMP-EVM  

    DUAL-DIYAMP-EVM

    祝你一切顺利。
    Caro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超棒的信息!  非常感谢!