This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:应用问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302166/ina186-application-problem

器件型号:INA186

我对 INA186电流检测放大器有疑问。 我将该器件用作高侧差分放大器来测量 MOSFET 开关 RDSon。

当 MOSFET 开关关断时、 INA186 INPUT+ 连接到漏极、 IN-连接到源极。 在本例中、IN-连接到一个接地电阻。

根据此器件的方框图、流经 INP+和 INP-节点的泄漏电流应该非常低。 不过、我看到 INP+和 INP-路径之间有一个 mA 范围的电流飞行。

有人满足这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师 Fan:

    遗憾的是、这很可能是预期行为。 输入引脚之间有一个二极管和~Ω 3.3kΩ 电阻器、用于保护输入电路。 因此、如果差分输入电压(VIN+- VIN-)超过二极管正向电压(~400mV)、则输入偏置电流将显著增加。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 如果您有其他问题、敬请告知、或者在论坛上再次发帖。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我明白了。
    非常感谢。

    风扇