This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:OPA209或 OPA354是否可以将 OPA350替换为 DDC264

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264, OPA350, OPA209, OPA354, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303211/opa209-can-opa209-or-opa354-replace-opa350-for-ddc264

器件型号:OPA209
主题中讨论的其他器件:OPA350OPA354、DDC264、 OPA328

大家好、

您可以帮助检查 OPA209或 OPA354是否替换 DDC264的 OPA350?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    OPAx209可以通过补偿来驱动大型100µF 旁路电容器、但需要将 电阻器从0.7Ω 增加 ~Ω 3Ω。  此外、问题 在于 OPAx209输入共模范围需要从正轨留出1.5V 余量。  在上述电路中、基准电压为4.096V、电源电压为+5V、余量为904mV、因此这超出了 OPAx209允许的线性范围:

    OPA354肯定可以在上述电路中工作、尽管如此、这是一款带宽高得多的放大器、其中 OPA350 GBW 为38MHz、OPA354为250MHz。

    您可以考虑使用 OPA328,它 在驱动(100µF +0.7Ω+0.7Ω)||(10µF OPA328)负载的上方的电路中保持稳定,无需任何修改。  OPAx328是一款较新的放大器、具有40MHz 的带宽以及较低的失调电压和温漂、能够提高驱动 DDC264基准的精度。

    OPAx328基准驱动器电路:

    OPAx328开环稳定性分析驱动( 100µF +0.7Ω)||( 10µF +0.7Ω)负载: 稳定与87度相位裕度(相位裕度>> 45度)  

     谢谢。此致、

    路易斯·基奥耶