This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:双极运行时规格会如何降低?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302576/ina296a-how-does-the-specifications-degrade-with-bipolar-operation

器件型号:INA296A

您好!

我在一些线程中看到、使用 GND 作为负电压源的输入、可以使用双极源运行 INA296/INA241、但数据表未对此进行说明。

1.   您能否提供一些有关在考虑双极电源应用时规格如何降级的测量值或信息? 能否将其附加到数据表? 我认为需要一份简短的应用手册。

我可以分析的是、将0V 连接到 REF1/2引脚并将负电压(-Vee)连接到 GND 引脚、从而会影响以下参数。 :

  • 共模电压范围  将以-Vee 为基准、因此它会降低(在我的+48V Vcm max 情况下不是问题)。
    新 VCM 范围= VCM 范围- Vee

  •  电源抑制比  将以某种方式添加到  基准电压抑制比  因为负电源中的噪声将直接影响基准、在这个情况下、GND。
    根据快速计算得出、如果我在两个电源侧具有相同的纹波、
    我可以近似->双电源抑制比= PSRR+RVRR/2

  • 为  共模抑制比  应相同、但共模电压将是共模电压和 Vine+Noise 的总和、即要抑制的干扰越多。

  • 每个以接地为基准的电压范围都应以-GND 为偏移 VEE、如  输出电压与输出电流间的关系 ,之前已在另一个线程中阐明。

2.  对于布局、我应该考虑哪些因素? 在-Vee 至 GND 之间照常靠近 IC 的0.1uF 电容器。 还有其他吗?

3.  是否计划由 TI 开发任何双电源双向电流检测放大器?

在我的应用中、我必须测量交流电流来控制 H 桥、以便构建受控的交流电流电源。
电流必须具有低 THD、以便测量噪声不会过大。 为了实现高动态范围、我不得不将我的电源从电路板上的5V 增加到12V、将4.5V 添加到基准发生器的基准引脚上、然后我需要一个 Instr。 允许在进入我的 ADC 输入驱动器之后获得该共模电压(需要+/-3V 信号)的放大器。 这意味着会增加阶段、成本、复杂性和噪声。

提前感谢您。

此致

A·J·戈梅斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin:

    将输出双极基准设置为零伏的最大问题是 PSRR、因为 GND (INA296 GND 引脚)的移动可能会比连接到 GND 时要大。  除此之外、您只需将器件视为 VEE 为 GND。  因此、一切都不像您在计算中所做的那样以您的 VEE 为基准。  完成后、所有计算和误差都应该在您计算出的新参考点上完成。   

    共模电压范围  将以-Vee 为基准、因此它会降低(在我的+48V Vcm max 情况下不是问题)。
    新 VCM 范围= VCM 范围- Vee
    [/报价]

    只要 VEE 不是远为负值、就是正确的。

    Unknown 说:

    无论电压如何、我还会在 VS 引脚到 GND 引脚之间添加一个电容器。  即 VEE 和 VCC。  将 VEE 视为您的 GND、还将0V 视为您的基准。  基准引脚 µA 输入电流在 μ A 范围内、因此该引脚的驱动必须具有低阻抗以避免变化。  的8.4.3.4部分对此进行了说明。 数据表。   

    3.  TI 计划开发的电流检测放大器中是否有双电源双向电流检测放大器?

    不是现在。  原因是大多数应用会将电压驱动到通常为0-5V 范围的 ADC。

    此致、

    哈维尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  

    感谢您的回答。

    RSS 是什么意思?

    对于 PSRR,如果您希望两个电源都发生变化,则需要使用两个电源,但如果电压变化不相关,则可以使用 RSS。

    此致、

    阿格斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin:

    RSS- 平方根。   √(VCC²+ VEE²)。  如果它们移动方式不同、则它们不相关、您可以这样添加它们。  如果它们一起移动或相同、那么您无法以这种方式添加它们。

    此致、

    哈维尔