This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:请向我的客户推荐运算放大器和滤波器设计。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303108/opa4187-please-recommend-op-amp-and-filter-design-for-my-customer

器件型号:OPA4187
主题中讨论的其他器件: OPA192

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使带通滤波器的规格如下;

频率:介于0.3Hz 和2.5Hz 之间

输入信号:20mV 正弦波

指定输出信号:2V

放大级别:20dB

他们首先使用 TI 滤波器设计工具进行仿真。他们尝试了八阶切比雪夫型滤波器、但电容器的值太高。 (请参阅下面的报告。)

而大部分的报告没有谈到该部分。 (只是理想情况。)

e2e.ti.com/.../11111.pdf

他们还尝试使用其他类型的响应来设计滤波器、但我认为结果是类似的。

我再附上3份报告。

e2e.ti.com/.../22222.pdf

e2e.ti.com/.../33333.pdf

e2e.ti.com/.../44444.pdf

刚刚的第2、3、4份报告说我们可以使用 OPA4187。

所以我希望您检查设计、并推荐最佳的滤波器设计。 或者我最好建议新的滤波器设计。

只是我的客户希望它非常小、因此100uF 电容器不适合他们。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    此滤波器设计类似于我针对0.1Hz 至10Hz 噪声测试所做的设计。  我构建并测量了该电路(见 slau522 )。  下面是该电路的修改版本、即0.3Hz 至2.5Hz、G = 20dB。  我在修改后的电路中使用了1uF 的最大电容、也就是我在 slau522 电路中使用的值。  我不建议使用 OPA4178、因为该器件是斩波放大器、并且斩波器对于大源阻抗而言不是一个好选择。  该电路使用非常大的源阻抗。  您可以对第一级使用斩波器。  我考虑这种情况的唯一原因是、斩波器没有1/f 噪声、并且对于大多数器件、0.3Hz 至2.5Hz 是在1/f 区域。  OPA192是一款出色的低噪声精密器件、可用于此应用、但还有许多其他选项。  查看我的建议、我们可以根据您的客户反馈根据需要进行调整。

    e2e.ti.com/.../0p3-to-2p5Hz-bpf.TSC

    此致、

    艺术