This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:I2C 上拉电阻范围

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303281/ina740b-i2c-pull-up-resistor-range

器件型号:INA740B

大家好、

在高速模式 I2C (高达2.94 MHz)期间、SDA 和 SCL 上的上拉电阻值的范围是多少?  SDA 和 SCL 的驱动能力是多少 mA?
 
此致
林市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好、

    该器件在接受3mA 灌电流时的最大(最坏情况)逻辑电平为0.4V。 因此、选择一个将产生小于此值的下拉电流以实现裕度的上拉电阻器。

    通常、 EVM 上3.3V 电源的4.7kΩ 上拉已显示在 I2C 高速模式下运行。