This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:内部失调电压校正

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303027/ina333-internal-offset-correction

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA350

大家好、

我的客户想要使用 INA333来放大0-20mV 电压 、他们的应用与下面相同。

他们担心在大规模生产时、 引脚2和引脚3上会出现约5mV 的电压纹波。 他们想知道内部偏移校正是否可以消除纹波、除了数据表所示之外、您有没有其他建议来避免这种情况? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会出现什么波纹? 如果 VDIFF 不变、则共模噪声将被滤除;请参阅第6.5节中的 CMR 规格。 (这与内部偏移校正无关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    1. 如果噪声(纹波)是共模信号、则可由 INA333的 CMRR 抑制。  INA333具有出色的 CMRR。
    2. 如果噪声是差分噪声、它将被 INA333 (或任何其他 INA)放大。
    3.  失调电压校正(斩波)将不会校正外部误差。  它仅校正内部偏移。  这就是 INA333最大偏移为 ±25uV±75uV/G 的原因。  INA350的最大偏移为1.3mV。  INA333上的温漂同样得到改善。
    4. 有关输入过滤的信息,请参阅 https://www.ti.com/seclit/eb/slyw038c/slyw038c.pdf 的第53页 。  根据噪声信号的频率、您可以使用这种滤波器。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    艺术