This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:共模输入电压

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302884/ina300-q1-common-mode-input-voltage

器件型号:INA300-Q1

大家好、

在客户系统中、共模输入电压可以为-0.2V ~-0.1V。  这不超过绝对最大电压、但超出了电气特性、即0V。

关于这一点、我们可以说些什么? 以下理解是正确的? 任何建议都会有所帮助。

共模输入电压=-0.2V ~-0.1V 不会导致器件损坏、但会影响性能、如线性度或其他性能 、因为它超过0V。   

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛!

    [报价 userid="75724" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302884/ina300-q1-common-mode-input-voltage ]共模输入电压=-0.2V ~-0.1V 不会导致器件损坏、但可以影响线性度等性能或其他原因、 因为它超过0V。  [/报价]

    完全正确。 该器件可以承受共模电压而不会损坏低至 GND-0.3V 的电压。 然而、电气特性表中的规格只能在低至 Vcm=0V 时得到保证、而不低于该值。 例如、我们不能保证 Vcm 为-0.2V 时 CMRR 为100dB。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易