This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:0 - 50 mA 范围(50uA 步长)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302653/ina228-0---50-ma-range-50ua-steps

器件型号:INA228

您好!

我计划使用 INA228来测量 LED 的电流。 我的应用中的最大检测电流是50mA。 共模电压将为5V。

我希望能够监测50uA 阶跃。 这可以通过使用3欧姆的分流电阻器实现吗?  

电源电压还需要非常稳定吗? 是否能够通过 USB 2.0提供5V 电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是是否可以使用标准芯片 SMD 电阻器? 或者它是否需要专门的电流检测电阻器?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    是的、3 Ω 电阻器应该适合您的应用。 请记住、当50mA 最大电流时、分流电阻器上会有0.15V 的压降、如果这对于您的应用来说是可以接受的。  

    器件本身具有良好的电源抑制比(PSRR)、请参考数据表中的电气特性部分了解电源与失调电压之间的详细信息。  

    数据表的第8.1节展示了如何设置校准寄存器以实现所需的电流 LSB 大小(步长)。  

    是的、可使用标准芯片 SMD 电阻器。 确保电阻器的额定功率符合您的应用需求(不应成为问题、因为您的情况下的最大功耗仅为7.5mW)、并选择足够低的容差百分比(至少1%)。

    在分流电阻器和器件之间使用开尔文连接、确保按照 INA228数据表第10节的建议引入最小误差。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Angel。