This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:输入失调电压

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301331/buf802-input-offset-voltage

器件型号:BUF802

客户在 独立配置中使用 BUF802。  他们的应用不需要复合环路所提供的 BUF802上的直流性能、因此独立配置将使其设计变得更简单。

这里注意到、数据表中输入失调电压的标称值为-600mV、可以通过仿真进行观察。

这会减小 BUF802的输出摆幅吗?

2.是否有办法最大程度地减少或消除它,或者交流耦合输出的唯一选择?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    1.输出摆幅不会受到 BUF802的输入失调电压的影响。 要实现0V 的输出电压、输入电压必须为600mV。 因此、为了获得最低输出摆幅(Vs-+ 3.4)、输入电压将需要为(Vs-+4)。 为了实现最高的输出摆幅(Vs+- 1.9)、输入电压需要为(Vs+- 1.3)。  

    2.我建议查看以下资源: SLOA059B 和 TI 高精度实验室-输入失调电压视频。 这些都有关于什么是输入失调电压以及如何对其进行补偿的详细信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    另一个问题:在数据表中、引脚9、13和16为 NC。 但是、在 EVM 上、引脚9连接到 VEE2、引脚16连接到 VCH2。

    为什么连接引脚9和16是否有任何原因或传统原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    请参阅链接的 E2E 帖子、其中提供了您的问题的答案: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097813/buf802-buf802-nc-pin-qestion 

    谢谢。
    尼克