This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:这些放大器适合单电源使用吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303229/opa991-are-those-amplifiers-suited-for-single-supply-use

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件: TLV9301

您好!

我不确定是否可以使用具有单电源配置的 OPA991和 TLV9301。 因为某些数据表中明确规定了这些放大器可与单电源一起使用。  

也许有人能告诉我、这个参数显示了这个 OPAMP。 适用于单电源使用。  

此致  

阿利萨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件没有 GND 引脚;重要的只是两个电源引脚之间的电压。

    通常、可以在低电源电压下工作并具有轨到轨 I/O 的运算放大器被称为单电源运算放大器。 OPA991具有这些特性。 TLV9301需要至少5V 的电源、其输入端不能处理正电源附近低于2V 的电压、但如果您的电路符合这些限制、您可以使用单电源。