This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1S2384EVM:OPA1S2384 EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1S2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302809/opa1s2384evm-opa1s2384-evm

器件型号:OPA1S2384EVM
主题中讨论的其他器件:OPA1S2384

尊敬的 Jonard:

我将使用 OPA1S2384测试 TIA 电路。

负输入(-IN A)用于增加 R6 (0R)的 PD 输入、输入(+IN A)为接地。

来自信号发生器的输入信号为50mVpp。

第1级 OUTA 使用反相输出。  

但即使我尝试使信号反相、当我检查第二级输出 B 时、也使用了缓冲模式。

为了反转第二个运算放大器、使用了以下配置。

- SC 为开路(低电平)。

- TP1和 TP7已连接。

-但当我检查 pin2 (in S)和 pin6 (+in B)之间的连接,它看起来与6Ohm 连接。   这就是 OUT B 未反转的原因。  

请查看我的配置、我期待尽快收到您的回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    听起来开关似乎仍然打开、因为典型的导通电阻为4欧姆。 您能否共享 EVM 的电源电压配置以及 SC 引脚设置的电压? 我还想确认、对于反相配置、您是否也能够更改 R2以将第二级配置为反相放大器? 我假设 TIA 级已配置适当的反馈网络、因为您提到了它可以按预期工作。

    此致、

    伊格纳西奥