This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL031IP

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2021, TL061, TL081, TL031, UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300287/tl081-tl031ip

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:TL061TL031、TLE2021、 UA741

你好 Ron Michallick

感谢您对 TL031IP 的答复。
请继续回答标有→的问题。

>电源电压是24V (+/-12V); TL031AI 出厂调整为30V
→TL031IP 在24V (+/-12V)工作时使用。

>这将允许更改 Vos;"它是否满足±15mV (典型值)?" 想要高 Vos?

(1)不适用于高 Vos。
(2)与传统产品 UA741CP 和 LM741CN 一样、我想知道是否可以将10kΩ 微调电阻器连接到 TL031IP 并在±15mV (典型值)范围内进行调整。
请 ΔVIO TL031IP 的 Δ V (可调)(失调电压调节范围)。
(3)将10kΩ 微调电阻器连接到 TL031IP 并对其进行调整是否会导致元件断开?
(4)如何计算 ΔVIO (adj)?

>TL031、TL081 (非 H)、TL061都是 JFET。 问题是保持在有效的输入共模范围内、避免阶跃输入。
→对于 TLP031IP、我应该注意步进输入的值是多少?

> TLE2021可能是一个更好的解决方案;您可以选择去电位计;这种运算放大器有更好的 Vos 和温度漂移。 但是、输入差分电压受到限制。
无法采用→TLE2021IP、因为在数据表中它处于"LIFEBUY"状态。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TL081

    你好 Ron Michallick

    我提出这个问题的原因是、
    我正在寻找另一家公司的741的替代产品、不需要更改电路板模式或常量。
    这是因为 UA741CP 和 LM741CN/NOPB 不能满足温度范围、因此我们正在考虑是否可以使用另一种类型的产品。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、  

    请确认这是您要用于替换的以下引脚:  

    任何其他系统要求?  

    • 电源  
    • 预期输入/输出  

    祝你一切顺利。
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TL081

    您好,Caro

     

    引脚排列如所附。

    请尽快回答我的问题。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 电源: T 24V (+/-12V)。
    • 工作温度范围:-20至+85 ℃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、  

    在这种情况下、可使用以下器件型号:  

    P2P:  

    无失调电压修整但仍为 P2P:  

    • TL061IP

    您会发现这些都不是轨到轨输入/输出、您能否指定预期的输入/输出?  

    Unknown 说:
    ]> TL031、TL081 (非 H)、TL061都是 JFET。 问题是保持在有效的输入共模范围内、避免阶跃输入。
    →对于 TLP031IP、我应该注意步进输入有多少价值?

    请只点击"回复"、而不是"提出新问题"、因为这会创建一个新主题、我每次都必须合并它们。  

    谢谢你。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caro

    感谢您推荐备选方案。
    其他要求的规格如下。
    ・个预期输入/输出:μ A
    VID =±3V (最小值)
    输出电压摆幅=±6V (最小值)
    ・μ V 输入偏移电压=±6mV (最大值)@μ V 25℃
    ・输入失调电压的温度系数=±30uV/℃ (MAX)
    ・μ V 输入偏移电压调节范围=±15mV (典型值)
    ・偏移螺旋回路:下图

    很抱歉每次都问"提出新问题"。
    从现在起、我们将使用"Reply"。


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、  

    我现在明白了、也理解了 Ron 从上面得到的响应、TL031IP 完全符合您在上面指定的要求:  

    这里是我对上面建议的参数的比较、您可以看到变量是增益带宽。 可否分享一下是否有输入频率要求? 假设增益为2。  

    与其他拓扑相比、uA741具有较大的电阻驱动能力、是否有任何东西连接到运算放大器的输出? 电阻器/电容器至 GND? 电缆很长?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、  

    感谢您分享原理图。 因为这是一个公开的论坛,所以我将会删除。  

    我鼓励您通过您的区域销售联系人订购建议的样片-如果您不知道这是谁,我可以帮助您识别它们。

    请在原型板上测试样片、并告诉我们它们是否适用于相应应用。 我希望它们都能正常工作。  
    如果遇到任何问题、请尝试删除 C1、C4和 C5。 建议不再使用这种方法对输入进行滤波。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina-San

    感谢您的答复。
    目前正在订购样片。
    如果有问题、我将尝试移除 C1、C4和 C5。
    但我想立即知道的是下面(2)到(5)的答案。
    (尤其是(2)(3)(5))


    (2)与传统产品 UA741CP 和 LM741CN 一样、我想知道是否可以将10kΩ 微调电阻器连接到 TL031IP 并在±15mV (典型值)范围内进行调整。
    请 ΔVIO TL031IP 的 Δ V (可调)(失调电压调节范围)。
    (3)将10kΩ 微调电阻器连接到 TL031IP 并对其进行调整是否会导致元件断开?
    (4)如何计算 ΔVIO (adj)?
    (5)对于 TLP031IP、我应该注意步进输入有多大的价值?

    此致、

    角山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama-San、  

    关于您的问题、信息非常有限、因为这些器件较旧、并且数据表未指定。  

    但是、我发现了以下主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968257/tl031-offset-adjustment

    其中显示"TL031是 TL061的"直接升级"、您可以像使用 TL061一样进行失调电压调整"
    因此、我希望图7-2起作用:  

    我不知道3和4的答案。  
    请参考以下应用报告: 运算放大器的输入偏移电压归零

    我认为不需要进行校准、因为 TL031已经在该应用的失调电压要求范围内。 我首先建议在不将电位器连接 到 Offset1和 Offset2的情况下进行测试。  

    祝你一切顺利。
    Caro