This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:电压

Guru**** 2894520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303009/opa552-voltage

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: OPA551

大家好、

当 OPA552是同相输入时、如果其单位增益稳定、电压跟随器(约36V)是否会? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA552在增益小于5时无法(保证)稳定。

    第8.2.2.3节建议了一种机制、用于使其在较低增益下稳定、但仅在反相配置中如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enhui、

    我同意 Clemens (感谢 Clemens)。  不过、OPA551具有单位增益稳定性。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    明白了、谢谢。