This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:滤波电容和上电时序

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303274/ina238-filter-cap-and-power-on-timing

器件型号:INA238

你(们)好。

客户是否可以使用25V 额定滤波电容器?

假设 Vs=3.3V、Vbus 为54V。 54V 立刻上电、然后在1秒后再加电3.3V。 这样时序正常吗?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    额定电压为25V 的电容器应正常、因为电容器仅检测 Rshunt 两端的差分输入电压、而不是从负载电源到 GND 的完整54V。

    在器件上电之前具有高总线电压的时序不是问题、因为 INA238输入规格不依赖于 VS、这是器件支持远高于 VS 的高输入共模电压的原因。  

    此致、

    天使