This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339的高速要求

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLV9024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304110/lm339-high-speed-requirement-for-lm339

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TLV9024

大家好、

我们是否具有采用 LM339的引脚对引脚器件、但响应时间是否小于0.1us? 谢谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9024、适用于高达5V 的电源。没有类似的四路比较器适用于更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我将在离线时与您联系。