This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011B:我们是否具有 REF=2.5V 比较器?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TL103W, TSM102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303482/tlv3011b-do-we-have-ref-2-5v-comparator

器件型号:TLV3011B
主题中讨论的其他器件:TL103WTSM102REF3325

大家好、

如标题所示、我们是否具有类似功能、但 REF 电压电平为2.5V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要;您需要对输入电压进行分压。

    具有2.5V 基准电压的最相似器件是 TL103W (B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们的确使用了具有可调基准的 TSM102、但它即将停产。

    遗憾的是、当前器件的基准电压为1.242V、1.2V、0.5V、0.4V 和0.2V。

    电压为2.5V 有具体原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    客户计划 在 OSFP 光纤模块应用中开发一个测试设备、请参阅下面的块以了解更多详细信息。

    主机侧使用了比较器、请参阅下面的绿色圆圈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作没有集成器件。 您必须对 INT/RSTN 信号进行分频、或使用分频器生成2.5V 基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我看到了主机端的最佳实现方式是使用 REF3325等外部基准器件、或者如 Clemens 所述通过电阻分压器创建基准器件。