This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:10mV 偏移

Guru**** 2969520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV376, OPA376, LM7705, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303038/opa376-10mv-offset

器件型号:OPA376
主题中讨论的其他器件:TLV376、 LM7705、 OPA340

大家好、

客户已在 LTSPICE 中使用 OPAx376和 TLVx376进行了一些仿真。

他们注意到、两个器件的输出不会低于10mV。

您是否知道根本原因可能是什么?

仿真中是否未实现 e-trim?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压将无法达到电源轨、具体取决于输出电流。

    但请展示实际的原理图/仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用了 TINA-Spice。 下面是他使用的文件。

    如果您运行 Analysis - DC Analysis - DC Transfer Characteristic、从0A 到100nA、输出电压从10mV 而不是3mV 开始!

    e2e.ti.com/.../opa376_5F00_tia tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么客户认为 OPA376和 TLV376输出摆幅扩展至其电源轨3mV、而不是数据表中指定的10mV -见下方。

    因此、仿真显示了大约10mV 的正确 OPA376典型输出电压摆幅-见下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较低的输出摆幅、您会推荐哪种替代方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    如果您的客户输出需要达到接地、他们可以使用负电荷泵 LM7705偏置负电源轨。  

    对于低频应用、它们也可以使用下拉电阻器达到系统接地-见下方。

    另一种方法是使用 OPA340、其输出可能在相对于电源轨的1mV 范围内摆动、但其最大 Vos 更高-请参阅下文。