This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321A:LMV321AIDBVR 性能问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321A, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302491/lmv321a-lmv321aidbvr-performance-problem

器件型号:LMV321A
主题中讨论的其他器件: LMV321

您好

我们将该产品焊接到板上后、测试中没有输出信号、替换前一批中有输出信号

您能帮助确认原因吗?

此产品版本是否已更新?

谢谢!

 e2e.ti.com/.../video_2800_6_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近添加了一个新的组装地点。 但是、数据表保证的电气特性没有变化。

    请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    除了原理图之外、您是否还可以指定每个批次的完整订购器件型号?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    附加的是真实的画面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    您能否添加原理图(放大器所在的电路)? 以及订购材料的完整器件型号。 我在下面包含了一些示例。

    原理图:

    完整器件型号

    LMV321AIDBVR
    LMV321AUIDBVR

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMV321AIDBVR   请查看随附的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321 (如原理图中所示)和 LMV321A 是不同的器件、具有不同的引脚排列。

    只有 LMV321A u IDBVR 具有与 LMV321IDBVR 相同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321A u 我们使用的是 IDBVRThis 模型、而不是 LMV321。 在我编写这个时、我只是无法选择正确的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、营交、

    您能否发送一张标签的照片、该标签位于两批部件、有输出的部件和无输出的部件的卷盘上? 请确保包含两个设备的标签。

    示例如下所示。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只保留不能使用的新到货商品的23个以上的标签、且 ok 商品的标签消失了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标签上显示"LMV321AIDBVR"。 这具有错误的引脚排列。
    需要的就是 LMV321AUIDBVR"。