This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:VDD2与失效防护输出之间的关系

Guru**** 2586945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297629/amc1311-q1-relationship-between-vdd2-and-the-fail-safe-output

器件型号:AMC1311-Q1

大家好、团队成员:

数据表仅指定了 VDD1条件下的失效防护差分输出电压 V_FAILSAFE。 另外、7.3.3只提及当发生此失效防护输出时的 VDD1和 SHTDN。

这是否意味着在激活失效防护输出时 VDD2不相关? 如果是、背后的原因是什么?

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru-San:

    如果 VDD2缺失或0V、则 VOUTP 和 VOUTN 不会产生输出。 此外、高侧电源监测更有价值、因为它通常是隔离式数据转换器的独立电源。 通常有许多 IC 和方法来监控 VDD2电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的支持。

    此致、
    优胜