This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:下图中的 OPA2192、在 C1处增加100nF 会导致输出振荡。

Guru**** 2560850 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304319/opa2192-opa2192-in-the-figure-below-increasing-100nf-at-c1-causes-output-oscillation

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192

OPA2192专为电流检测而设计。 将100nF 添加到 C1时、发现输出会导致振荡。 是否需要校正此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus:

    当100nF 添加到 c1时,发现输出会引起振荡。

    添加旁路电容器 C1不应导致输出振荡。 振荡可能是由别的东西引起的,但我只能在此刻推测,因为你没有提供任何细节。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-Isense-12162023.TSC

    请尝试以下修改和重新测量。  

    a:如上所示、将22nF 电容器的 C2和 C3添加到差分放大器、这将限制电流检测应用中 OPA192的 BW。  

    b.将示波器的 BW 限制为示波器中的20MHz 或最低 BW 设置。  

    c.使示波器引线尖端尽可能短、并将一个100Ω 电阻器与电压探头尖端串联。  

    我不确定 OPA192的 Vcc 是否由开关稳压器供电。 如果是、请使用低 ESR 1uF-4.7uF MLCC 陶瓷旁路电容器来降低开关噪声。 这可能是来自 Vcc 电源的噪声源。  

    请为 OPA192差分放大器使用匹配电阻器(使用容差为1%或更佳的电阻器构建差分放大器)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德