This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:零电源电压

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304398/tlv1704-zero-supply-voltage

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件: TLV1701

您好!

如果器件没有电源电压、TLV1704的输出将是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源关闭时、输出晶体管关闭、即输出具有高阻抗。 上拉电阻器会使输出处于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图对 TLV1701电源电压为零的情况进行仿真。 我使用了 PSpice for TI。

    输出电压降至零。

    这是 TLV1701的真实行为、还是仿真器的问题。

    已附加我的 DSN。

     e2e.ti.com/.../TLV1701_2D00_LV.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avinoam:

    VCC=0V 不是一个有效的运行条件。 模型会混淆。

    正如 Clemens 所建议的、输出将为"高电平"、因为没有电压可开启输出晶体管。

    我无法详细介绍、但由于 ESD 保护、输出和电源之间会有一些电流(~100nA)、该电流未显示在原理图中。