This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2322:电流感应信号调节

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4323, OPA4322, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304381/opa2322-current-sensing-signal-conditioning

器件型号:OPA2322
主题中讨论的其他器件:OPA4322、OPA4323 TLV9064

客户想将 OPA4322AIPWR 用作 TLV9064IPWR 的第二个时钟源。 下面列出了比较表。  

OPA 用于对来自霍尔传感器模块的相电流进行信号调节。 根据 OPA 的压摆率/输入电容、两个器件上是否有任何不同的行为...?

应用:伺服电机驱动器(工作频率 10kHz)

拓扑:

相电流->霍尔传感器-> OPA -> R/C 滤波器-> MCU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您的时间安排确实非常合理。 我们 刚刚发布了 OPA4323IPWR、建议您选择该版本而非 OPA4322。  

    两种器件(OPA4323和 TLV9064)的输入电容不同。 但两者非常接近。  

    OPA4323输入电容:

    TLV9064输入电容:  

    此外、与 TLV9064相比、OPA4323的压摆率更快。 OPA4323 = 33V/us。 TLV9064 = 6.5V/us。 因此、这些压摆率之间的差异很大。  

    我不太熟悉客户计划在其系统中使用的输入共模的范围、但 OPA4323增加了一个零交叉放大器、也称为 当输入共模电压类似于许多其他运算放大器中的正电源轨时、其失调电压不会大幅偏移。  

    客户是否对其电路运行了仿真、以验证 OPA4323或 OPA4322是否是一个很好的替代方案? 我始终建议运行仿真以查看其执行情况并验证稳定性。  

    此致、

    R·克利夫