This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用一个工作电源电压为-50V 的放大器

Guru**** 2819655 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304379/recommend-an-amplifier-that-operates-with--50v-supply

主题中讨论的其他器件:OPA455OPA891

您好!

我正在寻找一个在 -50V 电源下工作且压摆率为 ~100V/us 的放大器(或设计)。

谢谢。

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    我想最接近的是 OPA455、它是我们产品系列中最快的运算放大器、满足最低电源要求。

    https://www.ti.com/product/OPA455

    如果您能够将电源电压降低至36V、则可以通过 OPA891满足您的压摆率要求。

    https://www.ti.com/product/OPA891

    我还和我们的精密放大器团队分享了这个问题、他们可能会进一步帮助我们。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    JINGFENG QIN 说:
    我要找一款 电源电压为-50V 且转换率为 ~100V/us 的放大器(或设计)。

    -50V 运算放大器不是问题、但目前很难找到~100V/usec 的压摆率。 您的应用是什么? 电流要求是什么? 运算放大器的 BW 要求是什么?

    OPA593 符合电压要求、但不满足压摆率要求。  

    OPA828 将满足压摆率要求、但不满足电压顺从要求。  

    -50V 额定电压运算放大器被视为功率放大器。 如果您能向我提供其他信息、我可能会建议一个解决方案。  

    此致!

    雷蒙德