This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:您可以推荐性能如 OPA657U 的轨到轨放大器吗?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304511/opa657-could-you-recommend-a-rail-to-rail-amp-which-performance-like-opa657u

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:OPA357

TI 人很好

我的客户希望找到一款性能与 OPA657U 和轨到轨类似的芯片、因为 OPA657U 不是轨到轨。

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有轨到轨输入的1.6GHz 放大器;最快的将是低电压器件、例如具有0.1GHz 频率的 OPA357。