This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:反向电流时的器件运行

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1303393/ina280-device-operation-when-reverse-current-flows

器件型号:INA280

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 INA280、并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

这是关于 TI 器件 INA280A 系列的问题。

我知道 INA280是一款单向电流检测放大器。

您能告诉我、当反向电流流动时、输出会发生什么情况。

例如、
・0V (0A)输出
・未定义的输出

没有计划让电流沿相反的方向流动。

由于负载侧的电容器和电感器、出现了轻微的反向电流流。

此时、我想确认检测电路(控制电路)是否不发生故障。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市