This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219EVM:修订版 B 版本的文档?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219EVM, INA220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304211/ina219evm-documentation-for-rev-b-version

器件型号:INA219EVM
主题中讨论的其他器件: INA220EVM

大家好!

我订购 INA219EVM 进行测试: https://www.ti.com/tool/INA219EVM

很遗憾、我收到的 INA219EVM 是版本 B。 它与网站上图片所示的 PCB 不同。 我也找不到 TI 网站上有关它的任何文档。

我想我可以根据 PCB 的原图确定我需要建立的连接、但最好有一份用户指南。

是否有针对修订版 B 版本的用户指南?

谢谢。

科布

网站图片->

包装盒中的物品->  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cobb:

    感谢您告诉我们这个问题。  

    该团队正在努力更新网站、以包含新刷新的 EVM 信息和新的用户指南。  

    同时、您可以查看 INA220EVM 的用户指南:INA220EVM 评估板| TI.com

    用户指南:《 INA220评估模块用户指南》 

    此 EVM 非常相似、因此应能为您提供有关 INA219EVM 功能的大部分信息。  

    您可以在此处访问新 INA219EVM 的在线 GUI: "INA219EVM_GUI"·库的搜索结果(TI.com)

    有关如何使用的说明与 INA220EVM 几乎相同。 您将需要获得一个 SCB 板才能使用在线 GUI 将 EVM 插入计算机以收集数据。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这正是我想要的。 感谢您的帮助。

    -科布