This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4227:输入条件为开路时的行为

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301227/opa4227-behavior-in-case-of-input-condition-is-open

器件型号:OPA4227

您好!

请允许我确认您是否听到以下情况。
您能否在下方确认并提供您的意见或评论?

*我的客户使用 OPA4227。
它们使用具有电压跟随器的4通道运算放大器。

但是、在它们的情况下、有时会出现一个或多个运算放大器输入端变为开路的情况。 (OPAMP 的输入来自连接器。 有时一个或多个运算放大器的输入连接器断开。)

在这种情况下、他们看到 OPAMP 上存在发热问题(表面温度约为80度)。
客户猜测在这种情况下、大电流将流向二极管。

不过、输入条件开路和正常运行之间的输出负载条件相同。
我们想知道为什么我们看到只有输入条件是打开的...
你有什么想法吗?

最后、这里是客户的电路环绕运算放大器。
如果您对条件有任何疑问、请告诉我。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开跟随器的输入端将导致同相输入向上或向下移动-这取决于输入偏置电流(IB)的极性。 这种移动会持续下去、直到输出二极管将输出钳位在+/-5V 的二极管压降(~0.7V)内。 在这种情况下、输出将灌入或拉取短路电流(-45mA +/-15V)、尝试将输出进一步移动到其电源轨之一(+/-15V)。 这会导致运算放大器内部的输出耗散:Pdis =(15V-5.7V)* 0.045A =每通道0.42W、从而使封装升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我有一个问题。

    *在二极管"D49"中描述"-5.7V"。
    但是、此二极管连接到 GND 而非"-5V"负电压。
    在这种情况下,如果放大器运行为受电方,是否出现"-5.7V"?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确-请参阅下图。

    在 D49接地、IB 来自同相输入的情况下、输入将向下移动、直到 D49二极管将输出钳制在地电位以下-0.7V 左右。  因此、在灌入电流时、 运算放大器内部的功率耗散会更高:Pdiss_SC (短路)=(15V-0.7V)* 0.045A = 0.644W。  请注意,这是静态 电流引起的功耗之外的: Pdiss_iq =(4*0.0037*30V)=0.444W。  因此、假设环境室温和结至环境 热阻为65C/W (见下文)、OPA4227的结温可升高到: TJ = 25C+(0.644W+0.444W)* 65[C/W]= 25C+70.7C = 95.7°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我是否理解应采用哪一种方法取决于偏置电流是否正确?

    *Pdiss_sc(短路)=(15V-0.7V)*0.045A = 0.644W。   
    *Pdis =(15V-5.7V)*0.045A = 0.42W

    每个通道之间的偏置极性是否可能发生变化?

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  由于 OPA4227包含内部输入偏置电流消除电路、因此其 IB 输入偏置电流在每个通道之间可能具有不同的极性、从而导致输出被驱动至5.7V 或-0.7V; 这将导致不同的功率耗散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    为了避免无用的功率耗散、我认为用户应避免输入处于断开状态。 然而,如果你有任何解决方案来避免这,如果输入状态无意中被打开,你能告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的解决方案是在输入和系统接地之间添加一个大型(例如1m Ω)电阻器、因此在正常情况下、可以通过输入信号轻松驱动1m Ω(没有负面影响) 在开路条件下、它会保持输入、从而使输出保持在0V 左右、从而防止 D48和/或 D49钳位二极管导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我知道、大(1m Ω)电阻器用于使偏置电流进入 GND、因为电流原理图没有偏置电流消失的路径。
    感谢您的解释。

    Br、