请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237 您好!
我对 INA237AIDGSR IC 接地和负载接地关系感到有点困惑...
数据表中提到了"共模输入范围和器件电源电压 彼此独立 "和下面的图表用不同的符号表示两个接地:
然后说明"差分分流电压在 IN+和 IN–引脚之间测量、 而总线电压是相对于器件接地端测量的。 "
请大家告诉我:
1) 1)如果我只将 IN+/IN-引脚与分流器一起使用、而不在任何地方连接 IC、那么我是否可以在 VBUS 接地和负载接地之间实现任何类型的隔离?
2) 2) VBUS 是否可以仅以负载接地为基准并与 IC 电源接地保持隔离?
谢谢!