This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:器件接地和负载接地-隔离

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304045/ina237-device-ground-and-load-ground---isolation

器件型号:INA237

您好!

我对 INA237AIDGSR IC 接地和负载接地关系感到有点困惑...

数据表中提到了"共模输入范围和器件电源电压 彼此独立 "和下面的图表用不同的符号表示两个接地:

然后说明"差分分流电压在 IN+和 IN–引脚之间测量、 而总线电压是相对于器件接地端测量的。 "

请大家告诉我:

1) 1)如果我只将 IN+/IN-引脚与分流器一起使用、而不在任何地方连接 IC、那么我是否可以在 VBUS 接地和负载接地之间实现任何类型的隔离?

2) 2) VBUS 是否可以仅以负载接地为基准并与 IC 电源接地保持隔离?

谢谢!