This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:应用问题

Guru**** 2819535 points

Other Parts Discussed in Thread: UA733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301753/ua733-applications-question

器件型号:UA733

大家好、我正在研究 uA733的历史和运行情况。 我找到了 NE592的应用手册、它是一个类似的电路。  

我不明白一个视频放大器的目的是什么,我读到这些设备被用于放大低电平差分信号的软盘读卡器的头,是这样的吗?

 n´t、我还 该放大器在120MHz 频率下的工作方式、我的理解是、如果没有主极点、在高频下、相位会变为180度、从而将负反馈变为不稳定的正反馈、 但在这种情况下、它没有主极点(提高带宽)、但它们如何使该器件在高频下稳定?

感谢您帮助我弄清楚这些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    该器件数据表确实突出了您指的应用、但该器件是通用视频放大器。 至于第二个问题、该器件在其频率响应中确实存在主极点、因为它在不同增益下具有特定带宽。 如果系统中没有极点、那么其带宽将是无限的。 该极点也会导致系统出现相移。 由于较高频率下有额外的极点而导致系统相移更大、因此可能会到达器件不稳定和振荡的点。 我推荐一个很好的视频系列、其中更详细地讨论了此主题并提供了很好的示例。 该培训系列称为 TIPL (TI 高精度实验室、请 点击此处)、涵盖一系列特定于放大器的主题、与您的问题相关的主题是稳定性主题。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!