This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301-Q1:AMC3301-Q1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304111/amc3301-q1-amc3301-q1

器件型号:AMC3301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3301AMC3311

尊敬的专家:

使用 AMC3301器件附加电压检测设计。

我的输入功率范围 Vdc = 40V 至160V。

在输入功率=80V 期间测量数据以下。

我的设计正常吗?  

谢谢你。

此致、

Ku

e2e.ti.com/.../AMC3301-voltage-sensing-data-15122023.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    您的原理图看起来是正确的。  我能不能问您为什么选择 AMC3301而不是 AMC3311?  AMC3311具有更高的输入阻抗、并提供0-2V 的输入范围、特别适用于电压测量应用。  AMC3311器件不需要 R90电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    最初我计划使用 AMC3301器件为我的设计执行电流和电压检测。

    和我使用 隔离式放大器 电流感应 Excel 计算器 Rev A 和隔离式放大器电压感应 Excel 计算器 Rev B  

    对于参考设计、AMC3311不在器件选型表中、因此不在选择之列。

    谢谢你。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hummm...it 应该显示在那里、您是否看到了单端选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    否、我选择差分类型器件。

    表中未显示 AMC3311器件。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好-那么、AMC3311是单端输入器件。