This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822-Q1:在设置迟滞时、是否应考虑开漏最大低电平输出为250mV?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304555/tlv1822-q1-should-i-consider-open-drain-maximum-low-output-of-250mv-when-setting-a-hysteresis

器件型号:TLV1822-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1822

尊敬的朋友:

当我尝试使用 TLV1822设置窄迟滞(400mV)时、我想知道是否应该数 TLV1822的非零低输出、差异似乎非常大。

我得到 Vcc = 3.3V、Vth = 1.5V、 我想要一个400mV 滞后、这意味着 Vthh = 1.7V、Vthl = 1.3V。  假设 R3是上拉电阻器。

根据数据表给出的公式、 如果我让输出低电平为零、则我得到 R1 = 0.1333 * R2、R3 = 0.2 * R2。

虽然我将获得 R1 = 0.16 * R2、但  如果我将0.25V 视为器件输出低电平、R3 = 0.44 * R2。   这两个结果显示出了相当大的差异。

考虑到数据表中说过"上拉电阻器值至少是反馈电阻器值的10倍"、这两个结果都不允许我像这样选择 R3 ...我应该去哪里? 现在正确的选择是什么?

我的计算有什么问题吗?  或者是因为400mV 迟滞太窄、低输出计数为250mV 吗?

任何启发我的事情都会被大大赞赏。

此致  

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的联系。 您的上拉电压是多少? 请记住、250mV vol 最大值仅在灌入4 mA 时;因此假设 VPU 为3.3V、那么当上拉电阻大约为(3.3V/Vu 4mA)~800 ohm 时您只能得到250mV 的 vol 最大值。 我将使用图7-3至7-9中的图形更好地估算您的典型 VOL (所选的上拉电阻值)、并使用这些值计算迟滞阈值。 因此、从选择上拉电阻器开始、并从那里工作以找到反馈和输入电阻器的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi

    感谢您的答复。

    我没有注意到图7-3至7-9给出了详细的低输出电平、当灌电流小于100uA 时接近零。

    我的上拉电阻为 R3、上拉电压为3.3V。 我已基于500mV 的迟滞重新计算出 R1/R2 = 0.16、R3/R2 = 0.17。

    如果我选择 R3 = 34K、则 R2 = 200K、R1 =33.2K。  我认为这应该没问题、即使 R3不是 R2的十分之一。

    非常感谢。

    托尼