This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:温度下的高偏移电压漂移

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521EVM, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302948/ths4521-high-offset-voltage-drift-at-temperature

器件型号:THS4521

大家好、

客户  在更换部件后仍遇到 THS4521HD 故障。 由于失调电压漂移较高、更换部件在150°C 时仍然出现故障。 这一故障推迟了这些 PCB 板的交付和生产。

他们看到故障器件在从25°C 到150°C 温度下的漂移大约为7mV。 如数据表中所示、175C 时的典型失调电压为+/-0.13mV。

  • TI 是否在温度下测试每个器件?
  • 您的测试结果中25°C 至17°C 的失调电压漂移是多少?
  • 失调电压漂移是可重复的吗?
  • 您有什么建议、我们可以在将此器件焊接到板上之前对其进行筛选?

另外、我是否可以确认 THS4521EVM 的额定温度是否很高?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    对于数据表中的漂移规格、可以在实验室表征和仿真中找到这些限值。 这意味着此规格未在最终测试中进行测试。 实验室特性测试了器件在-55°C 至125°C 范围内的漂移、遗憾的是没有 获取到17°C 的数据。 至于 Vos 漂移的可重复性、器件的漂移性能应遵循相同的总趋势、但不包括 与器件中拆分时该规格的微小变化。 至于潜在的筛选解决方案、很难将器件的漂移性能与任何可测量的规格相关联、即使是任何给定温度下的失调电压本身也与 Vos 漂移 性能无关、因此 除了在整个温度范围内测试 Vos 外、没有其他明确的方法。 THS4521EVM 额定工作温度范围为标准 THS4521、即-55C 至85C。 一些元件的额定温度高于85°C、但有些元件的额定温度刚好在85°C、我们建议使用该限制。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest·赫洛尔  

    你说的是 HT 版、它由一个完全不同的小组完成、而开发小组使用的是核心芯片和不同的封装。  

    1.在出厂封装测试中很少测试失调漂移、当然也不在高于125°C 的范围内测试。  

    2、典型漂移是市场营销数据、您需要使用该高温组在2011年创建的最大值。 在25°C 至17°C 温度范围内的最大值为50uV/C、这是7.5mV、因此您测得的值7mV 并不是意外的结果。 奇怪的数据表、显然只为这个5.5V 最大芯片指定了3.3V 电源、显然害怕内部自发热?

    此外、这些首页编号几乎告诉我他们的测试器件是坏的、两个圈出的项目都远离内核裸片、  

    3、TI 不会筛选此项、用户可以使用自己的测试夹具、使用适当的高温材料和组件。 如果您使用插槽、请务必以非常高的增益来配置器件、以避免振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael 和 Ignacio、

    感谢您的答复。

    客户使用的器件是 THS4521HD、其额定温度为-55C 至175C。 他们在同一产品中使用此器件已有几年了。 他们直到最后几个月才发现这种高失调电压温漂问题。 到目前为止、由于存在高失调电压漂移、他们在过去几个月内有19个 THS4521HD 出现了故障。

    • THS4521HD 的生产线是否已变更?
    • 您是否知道此器件(THS4521HD)的激活和生产状态将持续多长时间?
    • 数据表上的低输出电压(典型值= 0.3V @ 175C)意味着什么? 是否意味着最低的放大器 差动 在175°C 时输出电压为0.3V? 额定温度为-55C 至210C 的器件为何具有0.09V 的典型输出低电压、这远低于额定温度为175C 的器件? 该输出电压在单端输出引脚(Vout+或 Vout-)上是否为低电平? 或者该低输出电压是 差动 最小输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我们已经为您进行了研究、该器件的生产线似乎没有任何变化。 正如 Michael 提到的、您看到的值并未完全超出此器件的范围和预期。 由于工艺差异、某些器件批次可能在数据表中突出显示的漂移最大限制范围内性能更高。 此外、也没有停止生产这些器件的计划。 输出电压规格是输出引脚的绝对电压、并非差分规格。 较高温度下典型规格低于175C 的原因是、它使整个温度范围内的输出电压平均值较低。 然而、175C 的规格是在该温度下获得的、这就是它看起来高于其温度平均值的原因。   

    此致、

    伊格纳西奥