This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:比较器输入偏置电流、启动行为

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA302, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304407/ina381-comparator-input-bias-currents-startup-behavior

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: INA302INA303

您好!

我们正在考虑在设计中实施 INA381、有两个问题。

1) 1) 我们计划在 Vout 和 CMPIN 之间使用一个大型 RC 滤波器(1M + 2.2uF)来滤除我们的应用中的负载瞬变。 但我们担心的是、未记录的比较器输入偏置电流会在该电阻器上产生误差。 您能否提供此器件的比较器输入偏置电流?

在另一个 线程中 、MΩ 比较器输入阻抗为"数百 k Ω"、这意味着1M 电阻器应施加最小(最大1%)的误差。 但是、我们不确定该阻抗图是否包含偏置电流。

我们知道、用于提供迟滞的4uA 内部电流源、1M 电阻器将使 ALERT 信号在置位后锁存到低电平、直到下电上电。 这在我们的应用中是可以接受的。

2) 2)在升高为 Vs+、CMPREF 和 ALERT 信号供电的电源电压轨而同时放大器已经有输入信号的仿真中、我们看到了干扰高、因此在启动期间警报干扰低。 这是否准确? 数据表中的图31未显示该行为。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您选择 INA381:

    • 1M 电阻可能过大、由于引入了超大的迟滞、比较器很可能无法正常工作(具体取决于设置)。 比较器输入为高阻抗。 虽然 CMPREF 引脚确实如此、但添加外部电阻器后、CMPIN 引脚上的迟滞电路会产生影响。 如果需要可配置延迟、可选用 INA302或 INA303实现此类应用的便利。
    • 仿真斜升非常缓慢、这可能是行为不同的原因。 如果您加快从秒到秒的斜升速度、行为 应该 是正确的。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 虽然迟滞电路似乎在我们的应用中不是问题、因为比较器置位无论如何都会导致整个系统关闭、但我们会切换到分立式比较器、以确保安全。