This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:闭环-3dB 带宽

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304334/tlv9002-closed-loop--3db-bandwidth

器件型号:TLV9002

尊敬的团队:

对于图中所示的典型低侧电流采样应用、通常使用 CF 和 RF 设置低通滤波器以滤除不必要的低频噪声、同时设置-3dB 闭环带宽。

但事实上,由于 OPA 的 GBW 不是无限的,通常建议 OPA 的 GBW/(1+RF/RG)是1/2pi * CF * RF 的几倍。 是否有任何材料可以分析理论基础和数学计算过程? 我需要手动计算该电路下相应的闭环-3dB 带宽、假设我选择的 GBW 不够大。

例如:对于图中的电路、假设 OPA 的输入和输出处于规格范围内、此时为运算放大器选择的 GBW 为1MHz (与 TLV9002类似)、以下电路的闭环-3dB 带宽将是多少? 您能给 我介绍一下计算过程、而不仅仅是经验值和仿真结果吗?

此致

韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    我看不到您上传的第二张图片。 但我确实看到了第一个的原理图。  

    我们确实有一些 内容涉及到计算滤波器。 第一项、 有源低通滤波器设计 深入探讨了我们看到客户一直在使用的非常常见的低通滤波器设计。 它们与您使用的电路不匹配、但确实显示了 您可能要寻找的数学计算。  

    我们还提供了 低通滤波反相放大器电路 应用指导手册电路、该电路详细介绍了计算结果、与您使用的电路更为相似。 本文档的优点是、它不仅深入到了 GBW、而且有助于验证您是否选择了足够大的压摆率、以便在适用于您的系统时处理大信号。  

    如果这是您要找的、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫