This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321 SOT23-5的插件替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV9301, TL343, OPA990, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305390/lm321-plug-in-replacement-for-lm321-sot23-5

器件型号:LM321
Thread 中讨论的其他器件: TLV9301TL343OPA990LM7705

TI 是否为 LM321提供直接替代引脚的方法?  我看过推荐的替代产品 TLV9301、但除非我读错、否则 SOT23-5的引脚与 LM321的不同。  我需要一个可以处理+15V 电源轨的器件。  

谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    还有一个引脚对引脚器件可以支持15V 电源轨、即 TL343。 我想问一下您为什么要查找 LM321的样片? 它是性能限制还是电源?

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    性能- 我们在单电源应用中使用该器件、由于输出信号接近接地、器件的灌电流能力实际上会降低。  通过查看 TL343、我没有看到任何输出电流额定值。  我想知道因为它是双极的、所以它的输出结构是否具有与 LM321类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    使用真正的轨到轨输出器件、例如 OPA990、可以获得更接近负轨的输出。 LM321必须具有独特的架构。 遗憾的是、我们没有轨到轨输出的引脚对引脚选项。 TL343从电源轨的摆幅并非恒定的(此规格由+/- 15V 电源提供):

    有另一种方法可以实现较低的电压性能、但也需要重新旋转电路板。 https://www.ti.com/product/LM7705

    LM7705将制作一个较小的负电压轨、以便您的运算放大器输出可以一直摆动到0V。 但是、如果您要在中添加该器件、您也可以跳过一步、转到 OPA990或 TLV9301、在这里、您可以在轻负载下从电源轨摆动50mV、而在空载下从电源轨摆动5mV。

    有些轨到轨输出双极器件、但这些器件只能从轨摆动几百 mV。 CMOS 可以更接近电源轨、但在负载条件下会更快地退化。

    此致!
    杰瑞