This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2131:温度范围

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305776/opa2131-temperature-range

器件型号:OPA2131

OPA2141UJ 的工作温度范围是多少。

数据表给出了绝对最大值范围为-55C 至+125C、但指定的范围为-40C 至+85C。

封装信息称之为-55C 至+125C。

您能解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2131在工作温度范围(-55C 至125C)内可以正常工作(就像运算放大器)、但只能在额定温度范围(-40C 至85C)内满足数据表最大/最小限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    查询标题为 OPA2131、但提及的查询内容是 OPA2141UJ。 我将回答这两个问题。  

    对于 OPA2131、 IC 的额定工作温度为-55°C 至125°C、但仅适用于以下特定的运算放大器封装。 TI网上商店中只有库存的这类器件、请参见下图。  

    请记住、这些设计使用相同的 Si 裸片设计、裸片和工艺。 唯一的区别是封装内的封装和运算放大器的数量。  

    下表显示了数据表中表征的最小值/最大值数据在-40°C 至85°C 之间时的性能。 器件将在超出温度范围运行、但数据表中的数字可能无法保证最低/最高性能数据。   

    适用于 OPA2141UJ、  器件型号不存在。 我认为您可能要参考 OPA2131UJ 器件。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德